This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5520:一些问题

Guru**** 2575435 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5520, TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640622/lp5520-some-questions

器件型号:LP5520
主题中讨论的其他器件: TLC5973

大家好

如果我们问 LP5520、您会介意吗?


我们的客户希望评估 LP5520、但没有 EVM。
你有什么好主意吗?
根据客户的要求、
-他们希望用独立的 PWM 信号控制3条线路(R、G、B)
-Vout 大于12V
Iout 大于30mA
如果 没有 EVM、则-PKG 不是 BGA 或 CFP PKG。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    很抱歉、我们手头没有 EVM。

    我是否可以知道客户是否需要升压?

    或者您是否想查看 TLC5973和 TPS92630数据表?

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏日圣

    感谢您的回复!

    它们需要升压1。

    此致、

    大田松本