This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:LM5104M

Guru**** 2588855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640022/lm5104-lm5104m

器件型号:LM5104

您好、随附的示波器图片显示了输出端的输出信号、并且根本没有负载。

为什么这种扭曲的上升 egde?  VDD 为13.1V

为什么波形不是直接方波、而是在10V 之后具有该斜率? 电源为13.1V

t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zacharias、您好!
    感谢您关注 LM5104。 我是 TI 高功率驱动器产品线的应用工程师、将致力于解决您的问题。
    为了更好地解释波形、我需要就测试条件提出一些问题。 所示的输出波形是 LO 到 VSS 信号还是 HO 到 HS 信号? 当您提到根本没有负载时、电源转换器上是否没有负载、或者在 Q2和/或 Q3 FET 栅极与驱动器断开连接的情况下、驱动器上是否没有负载?
    当发生驱动器输入信号上升沿时、VDD 是否处于13.2V 电平? 在上升沿之后、驱动器偏置看起来仍然在上升。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zacharias、您好!
    11月15日、我回复了您的帖子、询问了有关测试条件的更多详细信息、以帮助解决您对 LM5104的担忧。 您是否能够确定栅极驱动器上升时间过慢的原因、或确认我在11月15日的响应中询问的测试条件?

    此致、
    Richard Herring