This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z45R1、Documentation??

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640114/bq20z45r1-documentation

您好!  

我正在开发一个小型软件、用于自动读取和写入器件 BQ20Z45R1... 软件现在运行正常、但我无法找到正确的通信...  

测试规格要求:  

读取电压、我认为 MSbus 命令为0x09

读取\写入串行数字

阅读所有内容以保存在 gg 文件中...

是否存在有关该内容的任何文档?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hector、您好!
    您是否查看过技术参考手册?

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!!这是我需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能对其他用户有所帮助:

    C# WPF 应用+ BQEV2300

    1. 下载并安装 EV2300DevKitSetup.exe
    2. 创建 Visual Studio C# WPF 项目...
      • BQEV23K
      • 添加新的 Visual Studio C# Windows 窗体控制库项目
        • AxBQEV23k
          • AxBQEV23K 控制
    • 在 AxBQEV23KControl 中添加了 Bq80xRW 控制
    • 在工具箱中>选择项目> COM 组件> Bq80xRW 控制
    • 在工具箱中搜索 Bq80xRW 控制并将其拖动到 AxBQEV23KControl、将添加 AxBQ80XRWLib 和 BQ80XRWLib 作为参考自动。
    • 构建 AxBQEV23K
    • 在 BQEV23K 中添加 AxInterop.BQ80XRWLib 作为参考
    • 在 BQEV23K 中添加了 Windows 作为参考
    • 在 BQEV23K 中添加了 WindowsFormIntegration 作为参考
    使用系统;
    使用 System.Collections.Generic;
    使用 System.Linq;
    使用 System.Text;
    使用 System.Threading.Tasks;
    使用 System.Windows;
    使用 System.Windows.Controls;
    使用 System.Windows.Data;
    使用 System.Windows.Documents;
    使用 System.Windows.Input;
    使用 System.Windows.Media;
    使用 System.Windows.Media.Imaging;
    使用 System.Windows.Navigation;
    使用 System.Windows.Shapes;
    使用 System.Configuration;
    使用 System.Collections.Specialized;
    
    命名空间 BQEV23K
    {
    
    公共部分类主窗口:窗口
    {
    AxBQ80XRWLib.AxBq80xRW EV23K;
    
    公共主窗口()
    {
    InitializeComponent();
    标题="BQEV23000;
    WindowStyle = WindowStyle.None;
    ShowInTaskbar =错误;
    高度= 0;
    宽度= 0;
    此.loaded+= window_loaded;
    
    }
    
    公共 int BQConnect (Out int BrdsNumber、Out string BrdsName)
    {
    请尝试
    {
    BRdsNumber = 0;
    BrdsName ="";
    
    System.Windows.FormsHost 主机= new System.Windows.FormsHost.Integration.WindowsFormsHost();
    
    EV23K =新的 AxBQ80XRWLib.AxBq80xRW();
    host.Child = EV23K;
    GD_Main.Children.Add(主机);
    EV23k.GetFreeBoards (1、参考文献编号、参考文献编号);
    
    IF (BrdsNumber <= 0)
    返回-1;
    
    BrdsName = BrdsName.Substring (0、BrdsName.Length - 1);
    
    if (EV23k.OpenDevice (ref BrdsName)!= 0)
    返回-1;
    
    返回0;
    }
    catch (异常除外)
    {
    抛出新的 ArgumentException (Ex.Message);
    }
    }
    
    专用 int ReadSMBus (string SMBusCmd、Out string SMBusWord)
    {
    请尝试
    {
    SMBusWord ="";
    SMBCmd 短整型= short.parse (SMBusCmd、System.Globalization.NumberStys.HexNumber);
    短整型 nWord = 0;
    
    if (EV23K.ReadSMBusWord (SMBCmd、参考 nWord、0x17)!= 0)
    返回-1;
    
    SMBusWord = nWord.ToString ("X4");
    返回0;
    }
    catch (异常除外)
    {
    抛出新的 ArgumentException (Ex.Message);
    }
    }
    
    
    private void window_loaded (对象发件人、RoutedEventArgs e)
    {
    请尝试
    {
    int BrdsNumber = 0;
    字符串 BrdsName ="";
    
    if (BQConnect (Out BrdsNumber、Out BrdsName)!= 0)
    抛出新的 ArgumentException (“错误!!!……EV23000没有发现。”);
    
    console.WriteLine ("EV23000已连接...");
    console.WriteLine (BrdsName);
    
    NameValueCollection SMBusCmd =(NameValueCollection) ConfigurationSettings.getconfig ("MSBusCMDS");
    object[] SMBusKeys = SMBusCmd.AllKeys;
    
    foreach (SMBusKeys 中的字符串 SMBusKey)
    {
    字符串值= SMBusCmd[SMBusKey];
    字符串 SMBusWord ="";
    
    if (ReadSMBus (value、out SMBusWord)!= 0)
    抛出新的 ArgumentException (“错误!!!!-。 SMBusCmd "+ value +" can not be readed.");
    
    字符串段= SMBusKey.Replace ("、");
    console.WriteLine (SMBusKey +"、"+ SMBusWord);
    }
    
    console.ReadKey();
    this.close();
    }
    catch (异常除外)
    {
    console.WriteLine (ex.Message);
    console.ReadKey();
    this.close();
    }
    }
    
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阅读 Dataflash 的建议... 对我来说不清楚... 谢谢!!!