This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:无法到达 FC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636659/bq34z100-cannot-reach-fc

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我正在尝试使用 Panasonic LC-P1220P 电池组在 BQ34Z100EVM 上配置和运行优化周期。 我已将电池组放电至10.5V (直至9.5V)建议值以下、并将2.1A (高于 C/10的位)充电至13.9V、并等待电流降至20mA、但未检测到 FC、并且 CHG 位仍置位。 (SOC 不超过91%、真实 RC 高于17.4 Ah。) CONFIG 中设置的 FC 设置为-1、因此、当电流降至配置的锥形电流以下且电压高于配置的限值时、应检测充电终止。 (随附了充电结束的配置和日志。)e2e.ti.com/.../EVM_5F00_Pana_5F00_LC_2D00_P1220P_5F00_03.gg.zipe2e.ti.com/.../Charge05End.zip

我错过了什么?

谢谢、
Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kornel。
    请将您的 gg 文件附上得不错。 如果您尚未完成学习周期、则 SOC 将不准确。 您是否按照我们的工具 gpcchem 中的说明识别了您的 chem ID? 您是否检查了以确保满足主要充电终止条件?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    gg 文件已附加到名为 EVM_Pana_LC-P1220_03.gg.zip 的原始帖子。 确保我再次连接到这里。

    e2e.ti.com/.../2816.EVM_5F00_Pana_5F00_LC_2D00_P1220P_5F00_03.gg.zip

    我们之所以选择这种电池是因为它存在于化学数据库中。 我只是下载了该化学成分(0x0803)。

    我的问题是我找不到、哪些充电终止条件不符合。 电压足够高、电流低于锥形限值、并且仍然足够高、能够适应0.25mAh/窗口。 这就是为什么我问、我错过了什么?

    谢谢、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kornel

    很抱歉耽误你的时间。 您的文件让我刮擦了一会儿头 、直到我最终确定了您的问题。

    您使用的是1s 系统、但数据闪存中的串联电池数设置为6。 您需要将其更改为1并为监测计发出 RESET 命令、以便能够看到 FC 标志 Get 设置。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在我完全困惑了。 我使用的电池组包含一系列6个 PBA 单元。 监测计的大多数配置参数都用于单节电池。 我附加的日志是使用 Battery Management Studio 创建的。 无论电池编号如何、都报告单节电池的电压。 这可能会导致混淆。

    或者我完全误解了使用监测计的概念。 您的回答表明、我应该将整个6s 电池组视为单节电池。 在这种情况下、不仅应将电池数量设置为1、而且所有与电池相关的电压值都应采用电池组电压。 此外、还应针对电池组电压重新进行电压校准。 这也意味着 Panasonic LC_P1220P 的化学成分0x803是使用此单节电池概念创建的。

    我是对的还是误解的?

    根据我的理解,如果我将电池电量监测计连接到多电池组的单个电池,是否必须使用>1的电池,如果我测量整个电池组,是否必须使用电池编号=1?

    谢谢、
    Kornel

    P.s:我有 LC-P1220P 的化学成分、您还应该为监测计进行有效配置。 您能否发送它以便与我的产品进行比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kornel、
    请回答以下问题:
    -您使用的是 EVM 还是您的电路板?
    -如果使用 EVM、您是否为多节电池配置了 EVM 硬件? 日志文件中的电池电压应反映电池总数乘以一节电池的电压。 但是,您的日志文件只显示一个单元格。 如果您有6s 配置、请按照 EVM 用户指南中的说明为多节电池设置 EVM。
    6秒的电压读数应为12伏。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我正在使用 EVM、它配置为多节电池。 我唯一错过的是、我必须校准分压器以显示电池组电压而不是电池电压。 我已经对其进行了重新校准、并在充电/放电周期中运行、几乎所有东西看起来都正常。

    我已经根据螺纹进行了充电/放电

    充电(~C/10)后、OCVTaken 被置位、放电(~C/7)后、OCVTaken 被再次置位、但更新状态仍然为04。 (SOC 看起来不错。) 很遗憾、我无法保存日志、因为即使我以管理员身份运行软件、Battery Management Studio 也不会在我尝试保存日志文件时创建日志文件(也不显示任何故障)。 因此、我附加了来自最终状态的屏幕截图。

    我出了什么问题? 或者、我是否应该简单地重复 chg/dchg 周期以进行正确的学习?

    谢谢、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kornel、

    请按照此帖子中的步骤进行记录。 如果您在创建日志方面仍有问题、请告诉我:

    e2e.ti.com/.../396910

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢你的帮助。 我过去使用过"Watch"窗口来记录日志、有时情况良好、但有时在我尝试保存时拒绝创建文件。 您的建议解决了我的记录问题。

    此致、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我使用相同的设置完成了新的充电/放电周期、但更新状态仍为04 (以及已学习状态)。 请找到所附的日志。
    请您能帮助我错过了哪些内容?

    此致、
    Kornel

    e2e.ti.com/.../Charge_5F00_D07_5F00_02.zip

    e2e.ti.com/.../Discharge_5F00_D07_5F00_02.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kornel、
    在学习周期中、我建议使用我们的在线工具 gpcRa 获取 RA 和 Qmax、而不是努力让器件更新。 我将检查 FC 为何未设置。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    当我重新校准分压器以报告电池组电压而不是电池电压时、可以解决 FC 问题。

    我遇到的唯一问题是学习、可以通过您的链接回答:当我完成优化周期时、我在充电后没有应用复位。
    此外、当我完成放电时、剩余的 SOC 报告为13%。 这意味着 Q 变化不够(您在另一篇文章中提到了最小值90%)。

    因此、我在稍微增大电压范围和降低放电电流(~C/8)的情况下运行新的充电/放电周期...

    谢谢、
    Kornel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kornel、

    很高兴听到 FC 比特翻转了。

    请告知我们您的流程中添加的步骤是否解决了所有问题。

    此致、
    Bryan Kahler