This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:用于高压至低压直流/直流转换器的 LLC 控制器、不带 X 电容器放电(或可选)

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256303, UCC256302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638325/ucc256301-llc-controller-for-hv-to-lv-dc-dc-converter-without-x-cap-discharge-or-selectable

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256303UCC256302

通过查看 UCC256301、可以看出、如果 X 电容器放电由直流电源供电、则无法关闭它。

在另一篇文章中、我看到部分"刷新"版本的引用、这些版本可能禁用或可选此功能、但答案表明 UCC256301是唯一发布的器件(无破折号版本)。  TI 是否有一个类似的器件没有 X 电容器放电(或将其作为可选/可编程功能、以便能够有效避免?)  我们期望直流具有相对较小的纹波、因此到过零检测引脚的电容耦合可能不是击败该功能的可靠方法。

谢谢、

Chris

P.S.  我们希望具有非常高的效率(高于90%、最好高于95%)隔离式高压直流到低压直流电源(大约300V 输入电压、~ 13V 输出电压)

输入电压在频谱的轻负载端受到不良线路调节的影响、在零负载时可能会接近两倍的值、因此也必须考虑/解决启动/OVP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您关注 TI。 UCC256303是一款类似的器件、不具有 x 电容放电功能:www.ti.com/.../UCC256303

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    我应该提到、我看到了这个部件、但它显然不提供 HV 启动、所以我认为需要额外的电源电路。 您是否有一个具有 HV 启动功能但没有 X 电容器放电的部件(或有一种方法将其"关闭"或基本上使功能失效-可能是通过添加部件来实现? 在应用中、将为电路提供高压直流电、我们需要尽可能提高效率、因此我们不能让 X 电容放电流浪费功率。

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    UCC256302是一款 LLC 谐振控制器、具有 HV 启动且无 x 电容放电功能(该器件将于下周在 TI.com 上提供)。 本指南简要介绍了 UCC256302:www.ti.com/.../slyt728.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    对于我们的应用、指南中的这一描述听起来很有希望。
    我唯一的担心是、这些器件似乎用于驱动功率相当高的 LLC 转换器、 相对于我们所查看的功率水平、HS 和 LS 栅极驱动器可能比我猜驱动电源的半桥所需的驱动器大很多。 我确信这是为了使该器件适用于相当广泛的应用。 我想知道的是、TI 所做的评估工作中是否有任何数据可以让我们了解转换器所需的"开销"、该转换器使用的是这些系列器件之一、该器件通过~300VDC 输入提供~15W 的功率(或者采用另一种方法、 您是否有基于其中一个器件的低功耗转换器效率数据?)

    此外、您还提到该器件将在下周在 TI.com 上提供-是否可以获得初步数据表并开始之前获取几个样片的流程?

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    UCC256302具有可调突发模式功能、旨在提高轻负载效率。 如果您的输出电压纹波要求不是太严格、您可以将 LLC 设计为始终以突发模式运行、以实现更高的效率。 遗憾的是、我没有低功耗15W LLC 设计的效率数据。

    我目前无法分享器件数据表、但我可以做的是、一旦数据表公开、就会向您发送一条消息。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您是否有 UCC256302数据表和样片的可用性更新?
    上周、您提到了这一版本将于本周在 TI.com 上发布-想知道该版本是否存在任何问题?

    还想知道该器件的引脚分配是否与 UCC256301相同?
    如果是、那么我可能可以开始 PCB 布局工作、甚至可以在 UCC256302可用之前进行一些初步测试。

    谢谢您和
    此致、
    Chris Cencula
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    UCC256302应在第二天左右在线提供。 引脚分配是相同的、您只需将 HV 引脚连接到 PFC 输出、而不是交流线路。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    该数据表现已在线提供。 应尽快提供可订购样片。

    此致、
    本·洛夫