This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:将 VREG 用于外部电路

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640242/tps548a20-using-vreg-for-external-circuit

器件型号:TPS548A20

我们是否可以将 TPS548A20 VREG 用于外部电路。

我们的客户正在考虑将 VREG 用于 LED 电流源(大约10mA)和 LDO 偏置电源(大约2mA)。 是否有任何疑虑?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在调查您的请求。 我们很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不建议这样做、因为电流消耗将大于10mA 数据表规格上经保证测试的 VREG 最小值和最大值基于10mA 负载。 此10mA 包括~3mA 的 LFET 驱动电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢您的回答。
    在数据表中、在30mA 负载条件下有 VREG 压降电压规格。
    但是、您建议消耗的电流不大于10mA?

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是测量压降电压的电流。 它实际上只是来自 ATE 的一个规范、用于测试 VREG 稳压器的功能。 我们不建议通过它为外部电路供电。 它用作器件的内部电源轨、可用于上拉数据表中详述的某些信号。