This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:关于 VFB 的变化

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640569/tps61165-about-variation-of-vfb

器件型号:TPS61165

您好!

我正在考虑使用 TPS61165器件。
用途是用于液晶背光。
规格如下。
对于电流控制、我假设 LED 电流最小为0.2mA。
有必要设置 VFB = 2mV。
我想知道 VFB 的变化、但数据表中没有提到它。
数据表中描述的变化高达 VFB = 20mV。 (17mVmin、23mVmax)

我想问你一个问题。
在 VFB = 2mV 时、您能教我最小值和最大值吗?

(规格)
输入电压:5.5V 至13V
LED VF:3.5V
输出电压:3.5V * 5 = 17.5V
ILED:0.2mA 至20mA (100分频)
PWM 周期:大约10kHz

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、
    恐怕我们没有有关 VFB=0.2mV 变化的数据。 因此、我无法告诉最小值和最大值。 如果您担心 LED 是否会亮起、这种情况就不会发生。 由于调光比为1%、PWM 频率为10K、Ton@1%= 1us、最小 Ton 时间为40ns、因此 LED 将始终开启。