This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:TPS65251的 EN 延迟

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640586/tps65251-en-delay-of-tps65251

器件型号:TPS65251

你(们)好

您能告诉我 TPS65251RHAR 的 EN 延迟吗?

在从外部向 EN (1/2/3)施加高电平电压后、输出电压开始上升需要多长时间。

请告诉我最小值/典型值/最大值。

此外、如果在 Vin 输入到启用 EN 接受之间存在时间限制、

请告诉我最小值/典型值/最大值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此致、
    数据表 EC 表第6页 TD、放电时间使能引脚(加电)中提到了时序、典型值为10ms。
    有关详细时序图、请参阅 TPS65251-1数据表(第13页、图20)。
    www.ti.com/.../tps65251-1.pdf