This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:器件每次返回不同的器件 ID。

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639946/bq27441-g1-device-returning-different-device-id-each-time

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

我正在使用 SparkFun 的 LiPo 保姆。 BQ27441应返回0x0421 作为器件 ID、但我会得到不同的值、这不一致。 有时我会得到142 (0x8E)。 我在得到它时、可以读取充电状态、但无法进入配置。

当我得到158时、我可以输入 CONFIG (用于设置电池容量)、读取充电状态、电压等 我从未使用过0x0421。

这样做的可能原因是什么? 我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aurabindo、
    如何发送和读回这些命令? 是使用命令按钮还是使用高级 i2c 通信。 您能否使用 bqstudio 的高级 i2c 通信捕获这些命令并发送图像、以便我了解您所做的操作是否正确。

    谢谢
    Onyc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我使用的是直接 I2C 通信。 我尝试运行 bqstudio、但看起来它希望检测 TI 的开发板。 遗憾的是、我电路板的 USB 连接器仅用于供电。 我将在一天或两天内访问逻辑分析仪、并在此分享转储。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Auranindo
    我强烈建议您使用 EV2300或 ev2400将监测计与计算机连接。 我们的工具 bqstudio 将使许多事情变得清晰。
    谢谢
    Onyx