This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS26601关于 SHDN/的问题

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638295/tps2660-tps26601-issue-about-shdn

器件型号:TPS2660

你(们)好

我对 SHDN/工作有疑问。

负载约为800mA

2.第一次启动正常

3. SHDN/引脚设置为低电平,VOUT 关闭。 这种工作正常。

4、SHDN/引脚设为高电平、VOUT 关断且 FLT 激活。

8~10、如果 SHDN/引脚在1 μ s 后设置为低电平->高电平、则 VOUT 打开。

为什么会发生这种情况?

请告诉我如何解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jung、

    您能否共享 VIN、VOUT、SHDN 和 FLTb 的波形。 这将有助于确定出现故障行为的原因。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kari

    我附加了波形和测试结果。 请参阅下面的 PPT 文件。

    问题是当 SHDN/在 SHDN/低电平之后大约5秒内为高电平时、VOUT 不导通。

    为什么会出现此问题、并让我知道调试点。

    e2e.ti.com/.../6327.TPS26601-Test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我连接了波形并等待。
    请告诉我。