This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:当 JEITA 条件为低温和高温时、BQ24171安全定时器规格

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636559/bq24171-bq24171-safety-timer-spec-when-jeita-condition-with-low-and-high-temperature

器件型号:BQ24171

你(们)好  

我对 BQ24171安全计时器规格有一个问题。

BQ24171具有 JEITA 充电控制,但此 DEICE 具有安全计时器设置。

[问题]

 如果我们设置了安全计时器, 但在 JEITA 条件为低电平和高电平时剂量此安全计时器工作?  

 例如  

  JEITA T1 0℃ー>I_CHARGE 将更改为"半双工"。    

  安全计时器如何工作? 更改为定时器扩展或 故障 或挂起??

我们在低温、安全计时器剂量不起作用时检查了此安全计时器。  

它是否正确?/

注意事项  

日本的贾斯珀(Sugimoto)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    从数据表中可以看出、它没有具体提到这一点。 为正常安全计时器编程了多少时间? 您是否已尝试等待正常时间的2倍?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven  

    我们检查了 JEITA 条件下的计时器故障。

    失败平均安全计时器剂量未扩展。  

    如果充电电流降低,

    我认为安全计时器会按比例延长,但实际上充电将通过设置计时器终止。

    问题很简单。 定时器是否在 JEITA 条件下挂起?

    注意事项  

    贾斯珀 (Sugimoto)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    贾斯珀

    根据数据表、在 JEITA 条件下、计时器似乎没有延长。 您的观察结果是什么? 您的回答不清楚、在 JEITA 期间、安全计时器是否在正常 TTC 设置下实际终止充电、或者安全计时器在 JEITA 期间从未触发终止?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven  

    谢谢您的评论。

    我认为, 在  JEITA 条件下,BQ24171安全计时器剂量不是“扩展”。   

    这意味着 ,当充电电流降低时,该设备剂量没有“计时器扩展”功能,

    我认为、即使在 JEITA 条件下电流减小、该器件也没有该计时器扩展功能。

    这是正确的吗?  

    谢谢、尊重

    贾斯珀  ( Sugimoto )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3月、

    如果在 JEITA 条件下、数据表没有说明与安全定时器扩展相关的任何内容、则说明没有定时器扩展。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven  

    非常感谢这个。  

    我们通过 JEITA 了解了此安全计时器条件。

    注意事项

    贾斯珀(Sugimoto)