This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:TPS3422、具有可在不使用微控制器的情况下为系统加电的触控开关

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639061/tps3422-tps3422-with-tactile-switch-to-power-on-the-system-without-using-microcontroller

器件型号:TPS3422

您好!


我计划使用触控开关来打开和关闭电路。 我计划使用 TPS3422 来打开和关闭系统。   TPS3420 是否可以在不使用微控制器的情况下使用。 阅读数据表后、我们可以看到有一个引脚 RST (反相)直接连接到控制器的复位。 在我的应用中未使用微控制器。

此致、
餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃

    TPS3422可以连接到几乎任何器件、包括微控制器以读取输出或 LED 查看输出是高电平还是低电平、或者连接到开关或其他器件以禁用它们。 唯一的要求是 RST 引脚上需要有一个上拉电阻器、因为输出拓扑是开漏的。 您无需使用微控制器。

    这是否能回答您的问题? 如果您需要其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们的应用需要以下设置、其中按钮应通过启用直流/直流转换器来打开/关闭电路。 (PIC 如下所示)。 是否可以使用 TPS3422或 TI 针对此类应用提供了一些特定的 IC。   

                                                            图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃

    太完美了! 我的问题是、您尝试实现什么时间? 您是否希望按钮在按下按钮时立即禁用直流/直流转换器? 或者、您是否希望在长按按钮7秒后通过按钮禁用直流/直流转换器?

    按下按钮时、是否希望直流/直流转换器在按下按钮时保持关闭状态? 或者、您希望直流/直流转换器在固定时间内保持关闭状态吗?

    这些问题的答案将决定您是否需要切换所选的器件。 就像现在一样、当您按下按钮(要么立即按下、要么在7.5秒后按下、因为两个选项都可用于 TPS3422)时、输出将在固定的400ms 内变为低电平。 这意味着、如果 DC/DC 的"启用"在运行期间通常为高电平、那么按下按钮时、DC/DC 将关闭400ms。

    Michael