This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:Fsw 设置

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640172/tps548a20-fsw-setting

器件型号:TPS548A20

TPS548A20EVM 用户指南提供了开关频率选择表。

该表具有电阻分压器分压比。 我想知道比率的范围。
例如、当电阻器比率为0.25时、设置了哪个频率? 如果您需要0.229 +/-5%等电阻器比率范围、请告诉我...

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在调查您的请求。 我们很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用设计工具的步骤1并输入 RH 和 RL 的值。 这是电阻分压器需要处于的建议范围。 直接通过 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 与我联系以获取 Excel 工具。