This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:MODE 引脚电阻容差

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640170/tps548a20-mode-pin-resistor-tolerance

器件型号:TPS548A20

在 TPS548A20数据表中、表3列出了 RMODE 值20k 或150k。

该电阻器需要多高的精度水平?
例如、是否允许150k +/-5%范围? (142.5k 至157.5k)

还是需要150k +/-1%的范围?

此致、
Kohei Sasaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在调查您的请求。 我们很快会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道它不在数据表上,但我们始终建议±1%