This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:采用铁氧体磁珠的输出电容

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640486/lm2674-output-capacitance-with-ferrite-bead

器件型号:LM2674

客户电路设计使用 LM2674-3.3 SIMPLE SWITCHER。 输入范围为6.5-9.5V。  电感= 68uH。 输出电容器为100uF、但采用陶瓷电容器。  存在这样做无法提供足够 ESR 的问题、并且稳压器可能不稳定。

电路输出在 Cout 之后还有一个100uF 的钽电容器、但由铁氧体磁珠隔开。 我不确定控制环路是否会看到钽电容器的 ESR、因此是否应该保持稳定、或者铁氧体磁珠是否倾向于隔离第二个电容器、是否存在稳定性问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为磁珠可能无法隔离 AL。 频率处的电容。

    但是、最好先检查应用中的输出电容器组合

    将设计投入生产。

    此外、您可能希望在 PCB 上留出一个位置、以便在顶部反馈电阻器上连接前馈电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    感谢您的快速回复。 初始设计已投入生产。 在正常运行中、它看起来不是不稳定的。 在这种情况下、新团队正在对设计进行仔细检查、他们正在寻找潜在的设计问题。
    由于这是一个固定输出器件、因此没有外部反馈电阻器来添加 FF 电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    如果我是新团队、我会检查负载瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户决定交换两个电容器的位置、以便将钽电容器放置在更靠近 LM2674的位置、这只是为了确保情况正确。