This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:bq40z60

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z60EVM-578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640413/bq40z50evm-561-bq40z60

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ40Z60EVM-578

您好!

我们正在使用 将在 Linux/Android 系统中使用的 BQ40Z60EVM-578评估 bq40z60。

是否有任何驾驶员支持安全电路(充电/放电 FET)、预充电、保险丝以及更重要的充电器的示例? (在电量监测计上方)。

下面的链接来自一年多以前的版本、因此可能有更多最新信息(??)

https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/502174

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    遗憾的是、目前该器件没有 Linux 驱动程序。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    这是否意味着也没有 Android 驱动程序? (请多多包涵、我是一个 HW 家伙)

    或者、与 bq40z60或 bq40x50-R2类似的其他哪些器件具有 Android 或 Linux 驱动程序、我们可以通过这些驱动程序来帮助我们进行软件开发?

    t