This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:电池放电时充电器挂起

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637653/bq24296-charger-hanged-when-battery-discharged

器件型号:BQ24296

大家好、我们将 BQ24296与典型原理图一起使用。 大部分时间都能正常工作。

但我们不时会遇到奇怪的行为。 当我们从充电器电池上断开外部电源时、电池将按预期放电。 这种情况发生在电池完全放电(电池上为0.8V、SYS 上为0.5V)之前。 这是第一个奇怪的问题、因为 BQ24296在2.4V 上集成了放电保护。 蓄电池放电不应低于该电压。

当 我们将 BAT 上的外部电源电压降至0.6V、而 SYS 增至0.8V。在此模式下、我们无法访问 BQ24296寄存器。 充电器已挂起。

只有当电池断开连接而连接外部电源时、我们才能从该状态退出。 之后、一切仍然正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、  

    您的电池是否集成了保护器电路?  

    如果是、您是测量 BAT 引脚电压(在 bq24296充电器上)还是保护器的 Cell+上?  

    您是否有可以提供的原理图、即使您使用的是典型的原理图?


    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joel、
    是电池具有集成保护原理图。 我们认为、这种保护是有效的。 因为在为 BQ24296加电并重新连接电池后、它会快速充电至正常电压(3.4V)。 因此、我们可以得出结论、锁存模式下的保护。 在这种情况下、您可以推荐什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我认为问题可能出在直接连接到电池(X2连接器)的 D26 (LDO)上。 保护锁存器工作时、 在电池有任何负载(本原理图中至少为 LDO)之前、它不能关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、  

    为了澄清一点、您说电池的保护电路已锁存、并且在输出端没有负载之前不会重新打开?  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正如我们现在所理解的那样。
    因为我认为这可能会导致 BQ24296挂起。 您可以批准或拒绝此提及吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您使用的是什么电池保护器?

    我没有在您发布的原理图中看到它。 还是集成式电池保护器?

    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是集成保护器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、  

    您是否曾尝试使用电池仿真器执行相同的操作、而不是使用具有集成保护器的真实电池?

    您可以使用能够拉/灌电流的双极/象限电源。 为此、我们通常使用 KEPCO 或 Keithley 电源。

    您还可以尝试使用不同的电池(无保护器)、看看是否存在相同的行为。

    如果不是、您可能需要与电池/保护器制造商合作以了解锁扣情况。 我们可能还希望看到系统中 VBAT 或 VSYS 电源轨上的其他内容(如果有)。

    如果是、我们可以进一步调查。

    此致、

    Joel H