This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:BQ3050保险丝泄漏电流检查

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640296/bq3050-bq3050-fuse-leakage-current-check

器件型号:BQ3050

大家好、

我的客户想要检查以下内容:

它们已在引脚33上连接了一个化学保险丝、如 DS 中所示。 它们的测量值为132mV、相当于490nA 的泄漏电流。 数据表中未说明这一点、因此他们要求:

  • 490nA 是典型值吗?
  • 这在较高温度下有多大的依赖性、或者可以预期的程度。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Frank
    您对保险丝或 IC 的泄漏有疑问吗? 如果它是 IC、如果它不在数据表中、那么这不是我们所描述的参数

    谢谢
    Onyx