This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:电池应用中的静态电流

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640133/lm5066i-quiescent-current-in-battery-application

器件型号:LM5066I

 当 ENABLE 被拉至低电平时、LM5066I 的总静态电流是多少?  我在数据表的任何位置都找不到此信息、如果我想在电池组应用中考虑此器件、这一点至关重要。

谢谢、Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessica、

    使用与 Enabled 指定的7mA 相同的电流。 电流很大一部分是由于在任一种情况下激活的内部振荡器。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和提供的信息。  遗憾的是、这对于我的电池应用来说太高了。