请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 您好!
我正在阅读 《bq76PL455A-Q1软件设计参考》、其中提到了几个响应数据示例。 请参见下面的
7319如何转换为2.2480V 数据?
0b 7319 72FC 730E 730D 7311 72F1 F6DF (响应)
此处的响应包含来自器件1的选定通道的数据。 在中
在这种情况下、命令通道选择寄存器(地址3至6)为
设置为0x003F0000、用于选择电芯通道1至6、不使用 AUX 或辅助功能
通道。 此选择总共有六个电芯通道。 两个字节的数据是
已针对每个通道返回。 数据如下:
0b =响应标头字节。 响应消息中的最高有效位
标头字节始终为0、其他位表示数据的数量
数据包中的字节减1 (在本例中为6字节数据字节
电芯通道)。 0x0B = 11、即12–1。
7319 =通道6数据(2.2480V)
72FC =通道5数据(2.2458V)
730E =通道4数据(2.2472V)
730D =通道3数据(2.2471V)
7311 =通道2数据(2.2474V)
72F1 =通道1数据(2.2449V)
F6DF = CRC
谢谢、
Dick