This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1B:BQ27421EVM-G1B:

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640215/bq27421evm-g1b-bq27421evm-g1b

器件型号:BQ27421EVM-G1B
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400GPCCHEM

尊敬的先生:

我使用 BQ27421-G1B 检测智能 扬声器盒中的电池,电池参数是标称电压3.7V,充电器电压:4.23V,空电压3.0V,能量:2600mAh;

现在、我想获取有关具有电池自学习周期的 BQ27421的参数、 所有基于  SLUUA63A 的操作;实验如下、硬件组件:bq27421-G1B EVM 电路模块、EV2400 PC 接口板和 PC 工具 BQstudio; 将 bq27421电路模块连接到电池和系统负载/充电器,将所有电池参数写入  数据存储器和 参数 Q&A, 校准 EVM 板, 完成整个 操作,  参数 Qmax 电池0和更新状态在  BQstudio 设置 数据存储器中不更新。

请帮助我分析 是否错过了任何其他设置?  如何使用 EVM 板获取大规模生产电池数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否检查了硬编码 chem ID 是否与您的电池匹配? 您需要运行工具 gpcchem 中描述的测试、以确定您的电池是否与  芯片上的任何默认 chem ID 完全匹配。

    对于大规模生产、您可以使用 GMF 文件、如果已接通电源、您应该能够在监测计上加载该文件。

    请参阅下面的快速入门指南。:

    另请参阅以下文档、了解如何使用闪存流文件。

    e2e.ti.com/.../1537.slua541.pdf

    谢谢

    Onyx