This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594HV:芯片故障

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640463/lm2594hv-chip-failed

器件型号:LM2594HV

尊敬的支持人员:

在此 配置中、我使用的是 LM2594HVM-3.3/NOPB。 电源为24V 时工作正常、但电源为48V 时、冒烟失败。

我使用它为在3.3V 电压下运行的 STM32F3供电。

随附完整原理图和光绘文件。

您是否看到了在48V 直流电压下这不起作用的错误?  

由于 VIN 引脚被抽吸、是否需要更大的电容、是否需要 NEA VIN 引脚?

问题是什么。 我贴附了原理图和电路板照片。

e2e.ti.com/.../Gerbers.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来像是过压尖峰。

    请确保您的输入电源不会过冲;尝试使用'scope 测量输入电压

    进行编程。

    这是"热插拔"类型的测试吗?

    确保二极管的额定输入电压。

    电感器的值和额定电流是多少。

    您能否发送顶层和接地层的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "热插拔"意味着什么? 我刚刚将48V、3A 的插孔插入 PCB 上的插孔。

      您可以在电源插孔附近的顶部看到大电容器(Vishay MAL225099913E3 SMD 铝电解电容器、径向 CAN - SMD、470 µF、100V、250 CRZ-V 系列)。

    有大约10cm 长的48线迹、该线迹会进入 LM2594HV 的 VIN。

    二极管为:

    Vishay VS-MBRS1100-M3/5BT 肖特基整流器、100V、1A、单路、DO-214AA、 2引脚、780mV

    电感器为:

    Bourns SRR4828A-221M µH 电感器(SMD)、220 μ H、500mA、240mA、SRR4828A 系列、 4.8mm x 4.8mm x 2.8mm、屏蔽

    这是第二次发生这种情况(烧坏芯片) UC ST32f3也被炸(您能不能建议下一次如何保护微处理器? 我可以添加一些电压限制器还是二极管吗? 我需要电压 NT 高于为 st32f3供电的3.3V)。

    顶部铜:

    底部:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我需要一些其他器件 TVS 二极管? 如果是、哪一个? 在两条电源线上-对于48V 和3.3V? 如果可能、您可以建议器件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、热插拔意味着用电源插入。

    有时、这会导致输入系统的电感和电容产生振铃瞬态。

    您有一个22uF AL。 输入上的电压;这应该是可以的。  您可以将其增加到47uF 至100uF;这可能会有所帮助。

    您的布局似乎正常。  如果可能、我会尝试使二极管/CIN/Cout 的接地更近。

    是的、您可以在输入和输出上使用 TVS。  我会在您的最大输入电压和器件的绝对最大值之间进行调整。

    对于输出、您可以调整负载可承受的最大值。