This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:编程 bq40z50-R2 Golen srec 文件问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640446/bq40z50-r2-programming-bq40z50-r2-golen-srec-file-issue

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQSTUDIO

您好!

我遇到了有关 bq40z50-R2 .srec 文件编程的问题。

在电路板上、原始器件是 bq40z50-R1、在我使用客户基于 R2的 Golen .srec 文件对其进行编程后、无论怎样、我都无法设置 CHG/DSG 位(打开 FET)。 在此期间、不会设置任何安全或 PF 标志、所有电池电压读数、温度读数都是正确的、但无论如何、无论复位、FET ENBLE 等命令如何 我发送了、我无法打开 FET。 我将设备更改为全新的设备、我在两块电路板上进行了此操作、我更改为另一台计算机、我安装了不同版本的 bqstudio 软件、但所有的努力都奏效了。 如果我使用旧版本(R1).srec 文件进行编程、则没有任何问题、两个 CHG/DSG FET 都可以打开。

我的客户基于 R2版本的.srec 文件在他们身边工作、没有任何问题。

您能否帮助我了解为什么会发生这种情况以及如何解决此问题?

非常感谢!

很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想知道发生了什么、这是因为 DA 配置 NR 位设置导致了这种情况。

    谢谢、
    很高兴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍。

    此致

    Onyx