This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:#39的故障区分;打开 LED#39;和#39;LED 短接#39;

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1, TPS61193-Q1, LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640368/tps61193-q1-fault-differentiation-of-open-led-and-shorted-led

器件型号:TPS61193-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8860-Q1LP8863-Q1

大家好、团队、

是否可以区分"开路 LED"和"短路 LED"? 只有一个 FAULT 引脚、用于指示两种可能的故障。

有助于检测发生故障的任何其他信息都将有所帮助。

非常感谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    正如您提到的、TPS61193-Q1的故障方案会在检测到 LED 开路和/或短路事件时触发一个标志(故障引脚将变为低电平)。 但是、由于 TPS61193-Q1没有其他 TI 更高级别 IC 所具有的通信级别、因此您无法通过仅依靠 IC 的反馈来判断检测到的故障类型的差异。 LP8860-Q1和 LP8863-Q1等器件可让您具体了解检测到的故障类型。

    当然、如果您确实需要区分 TPS61193-Q1的开路/短路故障、一种明显的方法是监控 LED 灯串的电流/电压行为...但这可能是您已经评估过的结果。


    此致、

    David