This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 4S2P (4个串行和2个并联)锂电池充电器管理 IC 选择请求

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638069/4s2p-4-serial-and-2parallel-lion-battery-charger-management-ic-selection-request

主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!

我计划设计具有4S2P (4个串行和2个并联)锂离子电池配置的移动电源。

电池电压各为3.6V/5A。

 我可以提供两个输入电源、分别为19VDC/3A 和5VDC/1.5A (对于5VDC、我们需要将电压从5VDC 升压到19VDC、因此请为此区域提供电压升压电路)。 这个项目非常紧迫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    任何人,请回答我的疑问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 bq25703A、这是一种 I2C 降压/升压充电、可支持5V 输入;19V 输入电压、并为4S 锂电池充电器充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生
    谢谢您... 但我需要4S2P 电池配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电池并 联、充电器会将其视为同一个电池、只需将充电电流加倍。

    因此、bq25703A 可以同时支持4S2P 或4S1P。 只是4S2P 充电电流设置可能高于4S1P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生
    谢谢...如何设置充电电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电电流寄存器可以设置充电电流限制。