This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4201:电话(DECT)附近时的输出电压降

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4201, TPS7A4001, TPS7A4101, TPS7A49, TPS7A16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639922/tps7a4201-output-voltage-drop-when-a-phone-dect-is-near

器件型号:TPS7A4201
主题中讨论的其他器件: TPS7A4001TPS7A4101TPS7A49TPS7A16

大家好、团队、

我这里有一个输入电压=13V、输出电压=3.3V 的 LDO。 当 DECT 电话靠近 PCB 时、输出电压下降。 我们测试了以下内容:

1.将输入电容从1-10uF 更改为

2.将电容器从陶瓷电容器更改为电解电容器

3.删除了 Cby (电容与分压器并联)

4.将分压器电阻从100k 更改为10k 以增加流经偏转器的电流

请参阅随附的原理图和图。

有什么想法吗??????????????

此致

MI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:负载为20mA。 输入电压看起来像输出电压、只有压降要小得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请参阅其他测量

    绿色-输出

    黄色-输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    由于当您将 DECT 电话靠近时会出现此问题、因此 LDO 很可能易受 DECT 电话的 EMI 影响。 该部件的接地电流为25uA、非常低。 这告诉我该器件具有高阻抗节点、这将使 LDO 更容易受到 EMI 的影响。

    您能确认输入电压吗? 它看起来是18.5V、而不是13V。
    您能否提供输入压降图?

    最棒的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈。

    在本例中、VIN 为16V、输入不会显示压降。 他们再次检查了这个。

    他们还使用相同的结果测试了 TPS79801。

    还有其他想法吗?

    您是否有另一个更可靠的引脚对引脚替代产品?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manuel、

    不用客气。 TPS7A4201和 TPS79801在空载时具有低接地电流(25-30uA)、这表明偏置电流很低、并且 IC 内部可能存在高阻抗节点、这可能使其易受 EMI 影响。 对于此应用、所有备选 LDO 都具有低接地电流和低内部偏置电流、因此您可能需要对每个 LDO 进行测试、直到找到一个工作正常的 LDO。

    以下 LDO 具有可尝试的封装兼容性:
    TPS7A4001 www.ti.com/.../tps7a4001

    TPS7A4101 www.ti.com/.../tps7a4101

    TPS7A49 www.ti.com/.../tps7a49
    DGN 封装。 注意:Vref = 1.188V、不同于 TPS7A4201 Vref = 1.173V。 此外、TPS7A49还具有 NR/SS 引脚6。 如果这个引脚保持悬空、启动时间将为50 μ s (大约)、并且基准的输出噪声将增加输出电压噪声。

    TPS7A16 www.ti.com/.../tps7a16
    DGN 封装。 注意:Vref = 1.193V、不同于 TPS7A4201 Vref。 延迟引脚和 PG 引脚可保持悬空。

    最棒的