This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:LM3643能否支持手电筒模式的 I2C 触发器?

Guru**** 2607625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640224/lm3643-can-lm3643-support-i2c-trigger-for-torch-mode

器件型号:LM3643

大家好、我是来自英特尔上海的 Martin、我们在英特尔参考设计中使用 LM3643来驱动摄像头闪光灯 LED。 从数据表中可以看出、它支持手电筒模式下的 GPIO 硬件触发器、如果 没有适用于手电筒的 GPIO、LM3643是否可以支持打开/关闭手电筒的 I2C 触发器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    是的、您只能使用使能寄存器通过 I2C 打开/关闭手电筒。 通过将位4设置为"0"(这是默认设置)来禁用 TEMP/TORCH Pun、然后将 MODE 位设置为"10"以打开 Torch、将"00"设置为关闭 Torch。

    此致、
    Angelos