This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于多通道的高侧开关、每通道2A 至4A

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640103/high-side-switch-for-multiple-channels-2a-to-4a-per-channel

正在寻找一些具有的智能高侧开关

-每通道限流(最好为2A 至4A)

-过热保护

-适用于16VDC-30V 直流操作

-每通道故障报告

-奖励:每个通道的电流测量(电流感应?)

之前我们使用的是每通道1A 的8通道 IC、但新设计需要更高的功率、每通道至少2A。

是否有潜在客户? 从何处开始?

Paul

我发现一些 IC 每通道可实现500mA 至1A 的电流、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否正在寻找单个器件中的8个通道以及每通道2A? 请告诉我是否接受多个器件作为解决方案。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可接受多个 IC。  

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是可满足此应用需求的器件:
    TPS1H100是单通道器件、但您需要8个器件
    TPS4H160是一款4通道器件。 为了降低结温、最好为每个负载并联2个通道。 在本例中、您需要4个器件。

    此致、Mahmoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahmoud、
    感谢您提供信息。

    - TPS4H160B 第9.2.1节规定0.1-1A 的电流限制为2.5A (双通道0.2-2A、限值5A)
    - TPS1H100B 第9.2.1节的内容为额定电流为2A、电流限制为5A

    这是否意味着我不应在 TPS4H160B 上以2A 连续电流运行单通道、或者在 TPS1H100B 上以3A/4A 连续电流运行单通道?
    要达到4A 连续电流、我是否需要使用 TPS4H160B 的全部四个通道?
    高电流限值是否仅适用于短时间、标称电流是否为连续额定值?
    很抱歉、我只是不清楚这个规格。

    谢谢你
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、您好、第9.2.1段是典型应用的一个示例。 该器件可驱动高达电流限值的直流电流、但在高直流电流下、结温可能会达到热关断阈值。 这取决于环境温度。 结温需要保持在150C 以下。 可以使用以下公式计算直流电流:
    结温(Tj)=环境温度(Ta)+结至环境热阻(THETAja) x 功率耗散(PD)
    TJ = Ta + THETAja x Ron x 方形(负载电流)
    例如 TPS4H160:
    每个通道上的负载电流= 1A
    在150C 结温下、Ron = 0.25 Ω
    THETAja = 32.7W/C
    TA = 85C
    TJ = 85 + 4x (32.7 x 0.25 x 1)= 85 + 32.7 = 117.7C
    如果每个通道负载电流为2A:
    TJ = 85 + 4x (32.7 x 0.25 x 4)= 215.8C 器件将处于热关断状态、无法提供电源。 解决方案是为2A 负载并联通道。

    我希望这能解答您的问题、并让我知道进一步的关注。

    此致、Mahmoud