This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31704:LMZ、将 INH 连接在一起?

Guru**** 2811645 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ22010, LMZ31520, LMZ30602, LMZ31704, LMZ31707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640428/lmz31704-lmz-connect-inh-together

器件型号:LMZ31704
主题中讨论的其他器件:LMZ22010LMZ31520LMZ30602LMZ31707

尊敬的 Sirs:

对于 FPGA 电源定序、我需要级联以下电源:

LMZ22010 (POK)=> |(INH) LMZ31520 (POK)|

|(INH) LMZ31704 (POK)|=>|(INH) LMZ30602 (POK)|

                        |(INH) LMZ31704 (POK)|=>|(INH) LMZ31707 (POK)|

                                                                  |(INH) LMZ31704 (POK)|

我的问题是:我能否将2个直流/直流转换器的 INH 信号连接在一起,以便使用一个 PGOOD 信号(即集电极开路)来控制它们?

我需要将这些 DCDC 的 INH 信号连接在一起:

LMZ31520和 LMZ31704

LMZ30602和 LMZ31704

LMZ31707和 LMZ31704

对于 LMZ30602、我读出我无法将外部上拉电阻器连接到 INH。 如果我将 LMZ30602的 INH 引脚连接到 LMZ31704的其中一个引脚,LMZ31704内的电流源是否有问题?

此致、

Stoffels K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您上面显示的 POK => INH 排序应按预期工作。

    但是、如果不知道输入电压、或者您将任何 UVLO 电阻器连接到 INH 引脚、我无法肯定。

    您能否告诉我您正在为每个器件使用哪些输入电压、以及您是否在外部为每个器件设置 UVLO? 您可以通过 jarrigo@ti.com 离线向我发送此详细信息

    谢谢、Jason