This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62007:短路功能

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640049/tps62007-short-circuit-capability

器件型号:TPS62007

我们有一个使用 TPS62007DGS 3.3V 降压转换器的设计。

我已经查看 了 TPS62007DGS 的数据表,没有提到输出短路保护。 在长时间对地短路情况下、是否存在损坏转换器的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相关器件具有电流限制功能、可防止对输出施加短路。 请遵循数据表中规定的指南、设置电流限制保护级别和组件选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据我的理解、电流限制是指峰值开关电流。
    数据表中没有提到同步整流器何时也会施加这种电压、同步整流器的实际电流将取决于上述电流以及电源电压(引脚~ PoUT)、因此我的问题仍未得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    首先、这是一个非常旧的器件。 这是关于现有设计还是新设计的问题? 如果采用新设计、我们将拥有更新、更好的器件。 请分享您的输入电压、输出电流、封装和功能需求、以便我推荐合适的器件。

    在电流限制方面、该器件会限制高侧 PMOS 中的峰值电流、如 D/S 中所述 一旦达到此电流电平、此 FET 将关闭、低侧 NMOS 将开启、从而使电感器电流斜降。 低侧 NMOS 中的电流将始终低于高侧 PMOS 中的电流。

    我不理解影响应用的解释中缺少什么。 如果输出短路、高侧 PMOS 电流将逐周期限制为电流限制电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    谢谢你。 此应用是一款输出电流= 500mA 的5.0至3.3V 降压转换器。
    由于您提到我们有更新的器件、您是否能够对一些合适的器件提出建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 了解一下 TPS62237 (非常小)和 TPS6209733 (非常高效)。