This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:GPIO_0、_1、_3、_5、_6输入电压电平

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640440/tps65916-gpio_0-_1-_3-_5-_6-input-voltage-level

器件型号:TPS65916

在 TPS65916设计检查清单中、它表示上述 GPIO 的电压电平为 VRTC (1.8V)、但可耐受5.25V 电压。  如果我使用这些作为输入。 例如、GPIO_1作为 RESET_IN、输入信号可以连接到3.3V 还是需要1.8V?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    有关5.25V 容差的引脚列表、请参阅数据表中的表3-1。 我只想更正 GPIO_6在最高5.25V 的电压下无法承受、因此最大值应为1.8V
    www.ti.com/.../pin-configuration-and-functions

    对于其他引脚、您可以为其提供3.3V 电压、这是正确的。 VRTC 信号电平意味着其 VIH/VIL 将相对于 VRTC、但您可以为这些引脚提供任何高达5.25V 的电压。 同样、对于 GPIO_0/REGEN1等开漏输出、您可以将其上拉至3.3V 或5V 电源轨。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!