This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:使能引脚的可接受电压

Guru**** 2601855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639972/tps65130-acceptable-voltage-for-enable-pins

器件型号:TPS65130

我有一个使用 TPS65130的设计、数据表中对此有点困惑。

根据第5页的表格、为引脚 ENP、PSP、ENN 和 PSN 指定的最小电压为1.4V、但数据表中的每个其他基准都将其指定为=Vin。


在我的设计中、输入电压为5V (通过 USB 连接)、但指定的引脚由运行的 CPU 控制、并生成3.3V 以控制这些引脚(全部4个引脚并联)、这是否足以正确启用器件?

感谢您的关注
Philip Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip、

    在第5页的表格中、您可以发现这些引脚上的电压至少需要为1.4V、IC 检测到高电平、并且需要低于0.4V、IC 检测到低电平。
    这与输入电压无关、因为该表在整个输入电压范围内有效、如表上方的句子所述。
    因此、只要 CPU 具有足够的驱动能力来驱动0.4uA (每个输入0.1uA)、它就能正常工作。

    我的侧边只有一个注释:如果您并行连接所有4个引脚、则在您的系统被淘汰时、您将无法更改 PSX 设置。 我建议使用电阻器对这2个引脚进行硬编码、或者从不同的 CPU 引脚驱动 ENx 和 PSX。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回复、正如我所希望的、1.4V 与输入电压无关。

    还感谢您关于独立驱动 EN 和 PS 引脚的建议。

    事实证明、我们看到的问题仅是一个电路板上的组件故障(而不是 TPS65130)。

    此致

    Philip