This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:TPS22976N 是否可用作从2个电源通道(例如3.3V 和5V)中选择一个电源通道的电源通道选择器?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976, TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639912/tps22976-can-tps22976n-be-used-as-a-power-lane-selector-which-selects-one-power-lane-from-2-power-lane-for-example-3-3v-and-5v

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件: TPS2115A

 大家好、

 我们的一位客户希望使用 TPS22976N 作为2个电源通道输入的电源通道选择器。 他们认为该器   件可用于短接 VOUT1和 VOUT2端子并向 VIN1施加5V 电压和向 VIN2施加3.3V 电压。 他们的想法是否正确?

 如果不正确、您能否告诉我可用作电力线选择器的任何器件?

 请您回复或评论。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    TPS22976不能用作电源通道选择器、因为它没有启用反向电流阻断。 因此、如果5V 电源为输出供电、反向电流将流经另一通道的体二极管并流入3.3V 电源。

    要查看我们具有负载开关 的电源多路复用选项、请参阅此应用手册。 我们还有 TPS2115A 器件、可用作单芯片解决方案。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    非常感谢您的快速回复。 我明白了。 我建议他们使用 TPS2115A。

    顺便说一下、我可以问您有关 TPS22976的问题吗? 您说该器件没有反向电流阻断功能。 但是、该器件似乎具有反向电流保护、如器件数据表(SLVSB39A)中的图9所示。 根据图9、该功能工作的反向电流不小。 因此、我认为您不建议我将 TPS22976N 用于电源通道选择器。 我的理解是否正确?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    很抱歉、我对 TPS22976N 功能的理解不正确、上一封邮件不正确。 您不需要回答我之前的问题。 我会建议客户使用 TPS2115A。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我了解 TPS2115A、并可随时在单独的主题中发布任何问题。 通过这种方式、将正确链接零件。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius