This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51716:TPS51716的 Vref 精度

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640246/tps51716-vref-accuracy-of-tps51716

器件型号:TPS51716

你(们)好

在数据表中、

VREF 精度被描述为8%、但 PFM/PWM 中的这一精度是吗?

请告诉我吗?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF 精度为0.8%、而不是8%。

    0.8%的精度适用于 PFM 和 PWM 模式。

    谢谢