This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:IADT 引脚上的 bq25703A/电阻值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640260/bq25703a-bq25703a-resistor-value-on-iadpt-pin

器件型号:BQ25703A

您好!

客户计划使用1uH 电感器、我了解到 IADPT 引脚上的建议电阻器值为93k 欧姆(1uH)。 然后、让我提出以下两个问题。

  1.  容差为5%的电阻器是否可用于此目的?
  2. 您是否可以建议在1uH 条件下使用100kohm? 100千欧对于客户来说是合理的值。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用精度为1%的电阻器。
    2. bq25703A 已发布。 所有自旋部件和升级部件应保持相同的 IADT 电阻值、以缩短客户重新设计的时间。