This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/COMP 引脚 RC 网络

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640306/bq25703a-bq25703a-comp-pin-rc-network

器件型号:BQ25703A

您好!

我知道您建议对 COMP 引脚 RC 网络使用相同的 EVM 值、那么我们是否可以选择稍微不同的值? 客户询问这是因为他们想在内部选择标准 RC 值。 例如:

  • 将 C33从1800pF 更改为2200pF
  • 将 R22从40.2k 更改为39k 或43k

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们可以选择稍微不同的值。 但是 、从1800pF 到2200pF、变化约为22%。  

    请在将这些参数放入最终原理图之前进行一些验证。