This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:检测问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639742/tps23750-detection-problem

器件型号:TPS23750

您好!

 我的客户遇到与检测相关的问题。

电路复制了图的原理图。 40数据表中的"Ctrl=220nF"更改、因为它们需要在低负载、高电流的情况下实现更长的软启动时间。

当它们将 Vdd 连接到 PSE 时、首先不会执行检测、但需要多个检测。

这是正常情况吗?

然后他们发现了一个在 一个小时后才检测到的板,所以有很多帐篷。

您是否有任何建议来验证和改善这种情况。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    使用图40中的指示符、哪个电容器是 Ctrlm?

    如果您将输入电容(C1)增加到0.12uF 以上、则 PD 将无法检测到。

    谢谢、
    Thomas A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

     Ctrlm 为220nF (请参阅我的文本),Cin 为0.1uF。

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    CtrlM 不应影响检测。

    尝试在 PoE 输入端(不仅仅是 Vdd-VSS)上手动输入10V 电压、并测量线路上的输入电流。 如果它处于可接受的电流范围内、则 PSE 应开启。 否则、您可能需要查看 PSE 侧。

    可接受的检测电阻范围为23.75k 至26.25k Ω。

    谢谢、
    Tom A.