This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066A PMBus 操作

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640117/lm25066a-lm25066a-pmbus-operation

器件型号:LM25066A

大家好、团队、

我们的一位客户正在使用 LM25066A、并对 PMBus 命令和操作有以下疑问、您能不能在这方面给您提供帮助。

1) 1) LM25066A 是否支持通过 PM 总线关闭输出? 发出 shutdown 命令后,控制器能否在超时后重新打开输出。

2) 2)仅针对 PM 总线发出关断命令 在没有任何 PM 总线命令的情况下、在等待周期(超时)后可以自主开启。 需要配置的时间将是多久?  

提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinu、

    写入时、操作命令(01h)打开/关闭 LM25066A。  关闭和打开之间的时序由系统控制、器件本身不会超时。  UVLO 可用于通过信号输入关断。  假定 UVLO 从脉冲开始、在 UVLO 上升至1.16v 后再次打开的时序将通过具有 RC 电荷的晶体管来完成。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的澄清。

    1) 1)这本质上意味着可以命令热插拔控制器关闭 thro' PM 总线的输出 热插拔控制器将在超时后重新打开输出、而 PM 总线不会触发 请确认。

    2)"关断和导通之间的时序由系统控制、器件本身不会超时。  "

    请详细说明这一点。

    此致、Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinu、

    您必须使用 PMBus 重新打开它。 操作命令就像通过 PMBus 的开关。 您可以使用命令打开和关闭它。 如果您需要超时、则需要使用 UVLO 引脚通过晶体管将脉冲信号发送到栅极上的 RC 或通过其他方式控制计时来实现。

    Brian