This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130:TPS62130 -未生成适当的输出电压。紧急! 请帮助!

Guru**** 2512325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640235/tps62130-tps62130-not-generating-proper-output-voltage-urgent-please-help

器件型号:TPS62130

我的板上有6个 TPS62130。 有时、当我进入12V 输入电源时、其中一个不工作。 但有时它会起作用。  这是 一个影响稳定性的随机事件。 我需要改进。 由于当我进入12V 输入电源时它不起作用、我需要关闭12V 电源并等待超过25秒、然后 再次输入12V 电压、因此它可能会返工 以产生适当的输出电压。

这里是 原理图和布局。

这里是12V 转5V 单元正常工作时的信号。

黄色为 Vin、EN、12V、浅蓝色为 SS/TR、深蓝色为5V Vout。

这里是12V 至5V 单元不工作时的信号。

我们非常感谢您的任何帮助、因为这是阻碍生产的唯一因素、而且非常紧迫!

此外、当我使用 直流电子负载机在电路板上测试一个 tps62130单元时、即使我 反复打开和关闭12V 输入电压、它在 CR 模式下仍能很好地工作、达到3A 电流。 但是、在 CC 模式下、电流高于1.6A 时、它仅 生成大约200mV 的电压。 SW 信号低于。 工作状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是电子负载还是实际负载?
    由于电子负载的行为与实际负载不同、因此在启动时可能会导致问题。
    请使用电阻器或实际系统负载重新测试。

    此致、
    伊沃

    德州仪器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将使用电阻器重新测试。
    但故障的原因在上:有时它不工作(输出0V)当我输入12V 输入电压时、我需要关断12V 并等待超过25秒、然后再次输入12V、它可能会返工以产生适当的输出电压。 这在我的实际系统负载中发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否更改设计/原理图并将5V 输出电压转换器的 PG 引脚与 VCC_1V 转换器的 EN 引脚连接? 这提供了电源排序、并减少了浪涌电流以及潜在的相关启动问题。

    我检查了您的布局、我认为输入和输出电容器未路由到顶层的 PGND 引脚-连接似乎是通过通孔实现的、而通过通孔连接到 GND 层。 请与数据表中我们推荐的布局进行比较。

    此致、
    伊沃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、实际上其他 TPS62130单元具有电源定序、但1.8V 输出也出现故障。

    我同意您对布局的看法、我可以更改设计。 是否还有其他可能导致此故障? 由于这种现象是随机出现的,很难重现, 我必须考虑所有受影响的因素,并使这一紧急项目得以完成。