This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 LED 驱动器的 FET/BJT

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92830-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639181/fet-bjt-for-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS92830-Q1

我们希望将 FET/MOS 器件用于 LED 驱动器

电源为+12V

驱动器电流约为800mA

LED 为5W OSRAM LED

速度/频率12Mbps 或10MHz

请为此应用推荐器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以知道这是汽车应用?
    由于输入电压为12V、输出为1个 LED、因此我们的线性 LED 驱动器 TPS92830-Q1可以支持此应用。
    顺便说一下、速度/要求意味着什么? 您是否需要具有数字接口的 LED 驱动器?