This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:EVM 设置和功能有疑问

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640013/bq34110evm-796-evm-setting-up-and-features-doubts

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件: BQ34110

您好!

我们正在启动一个新项目、其中一个模块是电源管理单元、它涉及到不同互连模块的设计。  在下图中、我们为您提供了一种一般化化学特性:

´ll 正在考虑使用 BQ34110来管理该任务、但我们对 BQ34110是否能够满足我们的要求有几个疑问、因此、我们不仅需要通过一个原型板(BQ34110EVM-796)来测试它、还需要询问以下疑问。 如果您认为您的另一款产品更符合我们的要求、请毫不犹豫地向我们提供建议。

--> Q1:
我们希望使用2节串行 LI-SOCL2电池(标称电压= 7.2V)、我们希望电池能够满足 BQ34110特性的要求、但... 是否可以将这些电池与此 IC 一起使用? 我们在可能的化学物质技术列表中没有提到 TEHM (图片如下)。

以下问题更易于向您展示与连接和工作相关的图片、请参阅下图。

´s 的目的是使用2个串行 LiFePO4 (充满电时为7.2V)实施电池备份系统(作为 UPS)。 我们的系统可使用外部12伏电源供电并备用电池。 根据主电源的状态、我们有几种情况。

a)主电源打开、电池充满电。 电源管理单元应从主电源向无源模块供电、并使电池充满电(避免过压和应力)、同时最大程度地降低电池泄漏消耗。

b)主电源关闭、电池充电。 ´s 管理单元应通过备用电池(现在为7.2V 而非12V、但受控制)向无源模块供电、并设置警报事件以告知 UC 主电源故障。 ´s 作为 UPS、我们认为这是 BQ34110的主要特性之一。

c)主电源关闭、电池几乎为空。 电源管理单元应提供能量以避免欠压水平、因此在主电源再次激活之前、它必须保护备用电池切断电源。

d)主电源打开、电池未充满电。 电源管理单元应从主电源向无源模块供电、并为备用电池充电以达到状态 A (避免过压和应力)、同时最大程度地降低电池泄漏消耗。

-->问题2:是否可以使用以前的工作流程?

--> Q3:记住 BQ34110EVM 数据表-图1. 我们是否会在 BAT+和 BAT-之间连接备用电池、在 BAT+和 PACK-之间连接无源模块和 uC、并在 BAT+和 PACK-之间连接主电源?

--> Q4:我们是否会通过16V 跳线连接 BQ34110EVM 上的 J5,因为我们有12v 的主电源?

BQ34110已经管理的有用功能:SoC TTE 级别、有关主电源故障的可编程警报和备用电池几乎为空。

--> Q5:欠压/过压保护?

--> Q6:是否可以让 IC 在深度睡眠模式下工作并仅通过 uC 指令或主电源故障唤醒?

我们感谢您付出的努力和付出的时间、并继续等待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、部门。
    bq34110从端到端都没有用于控制电池充电和放电的模拟、因此您描述的控制电源路径的器件方案将不起作用。

    如需更多信息、请查看器件技术参考手册。 这是一份全面的文档、可解决您的大部分问题。 如果您有其他问题、请告诉我

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    非常感谢您的回答。

    在 BQ34110EVM´s 手册第4页的页面上、我认为页面底部的信息是可以找到的、有关如何将外部电源与电池组连接的信息。

    这意味着什么? 如果您的 IC 认为在 UPS 上工作、则无法管理电池充电?

    我们的主要要求是:

    • 2节串联 LiFePO4电池的充电/放电管理。
    • 12 V 直流主电源
    • 过压和欠压保护
    • SoC 报告
    • 与 MCU 通信
    • 使用某种警报线路进行主电源故障检测和报告。
    • 低静态电流、用于实现主电源或备用电池的低电流消耗

    您是否知道任何 IC 以适应这些受控体? 或应用手册或文档来指导我们。

    提前感谢您。