This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53515:TPS53515

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640287/webench-tools-tps53515-tps53515

器件型号:TPS53515

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好。

在为1.2V - DDR4 存储器电源设计 TPS53515时、发生了压降问题。

数据表中的 VIN 范围为1.5V 至18V、Vdd 范围为4.5V 至25V、但无法输入3.3V

在 WEBENCH 工具中将 Vin 选项卡更改为 Vin 选项卡、因为电压范围不同、为4.5V 至18V。

为什么两个条件不同?  哪一个是 Vin 范围的支架?

我认为 Vin=3.3V 设计可能会使 Vdd 压降出现问题

意外情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 似乎不支持将输入电压分离以分离 Vin 和 Vdd、但对于实际器件、它们可能会有所不同、如数据表中所述。