This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:MOSFET 在检测/分类后未将 RTN 连接到 VSS

Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639751/tps23753a-mosfet-not-connecting-rtn-to-vss-after-detection-classification

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TPS23753

您好!

我根据此参考设计的电源部分进行了 PoE PD 设置: https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129POE

当我连接一个外部12V 适配器时、一切工作都非常顺利。 便宜的 PoE 中跨电源也能正常工作。 仅当我将器件连接到 PoE 交换机(lancom G2326p+)时、我才会看到以下行为:

检测和分类正常、PSE 提供53V 电压(在 VDD 和 VSS 之间测量)。  
遗憾的是、TPS 不会打开 MOSFET 以将 RTN 连接到 VSS。 几秒钟后、直流/直流转换 器变得非常热(我假设因为次级侧没有反馈、占空比接近100%)。 几秒钟后、过热保护会启动或开关会断开、因为没有有效的 MPS。

到目前为止、我可以测量中跨电源和开关之间的唯一差异是、使用前者、我在 VDD 和 VSS 之间获得48V 电压、而使用后者、则获得53V 电压。

如果有任何建议、我们将不胜感激!
P.S.:我三重检查了原理图、布局和部件。

提前感谢 Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记提到的一点是:当连接到中跨电源时、有时 PSE 在提供48V 电压之前连续进行多次分类(3-4次)-如果这样有助于缩小问题的范围、则不会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    通过多次分类、您指的是单个手指还是多组手指?

    此外、您使用的是哪种 PSE?

    最后、如何将12V 适配器 ORing 到您的电路中? 请在此处查看 ORing 选项: www.ti.com/.../slva306a.pdf

    我可能会有更多问题、就像我想的那样。

    谢谢、
    Tom A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速回复!

    首先:很抱歉、假设 PSE 执行了"多分类"-结果证明我错了。  
    廉价的中跨 PSE 会发生以下情况(黄色表示 VDD/VSS、青色表示变压器的次级侧):


    要回答您的其他问题:

    -适配器与 APD 引脚上的适配器首选项进行或操作(链接的文档中的选项2,第3.3章)。
    中跨 PSE 是一款"PSE151"器件、这是一款来自台湾的廉价48V/16W 器件。
    -Endspan 交换机是 Lancom Systems GS-2326p+  

    我看到我是否可以发布连接到开关的 PD 的示波器截图。  

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我解决了我的问题。

    请看开关作为 PSE 的 PD 的屏幕截图:注意负电压?


    现在、这里是一件事:

    我必须使信号反相、因为我手头没有差分探头、所以在探测 VSS 时、我将示波器的 GND (PE)参考到 VDD。  另一种方法是、"四舍五入不起作用。

    我看到的更近一点,我的原型上的 RJ45护罩是意外的(我知道我说我做了三次检查-嗯,有时这需要第四次,我猜;))
    连接到 TPS23753的 RTN 接地层。  

    由于开关将 PE 连接到其 RJ45的屏蔽层(正如其预期的那样)、当插入屏蔽的 CAT5接插电缆时、RTN 被拉至电源接地。
    中间跨接电源没有 PE 连接器(我说价格便宜)、所以问题不会发生。

    现在、要结束这一步:
    您能否帮助我理解、当 VSS (或 RTN)被拉至电源接地(PE)而不是 VDD (正如我在示波器探测过程中所做的那样)时、为什么会出现问题?

    提前感谢 Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将其标记为已解决,因为我自己发现了缺陷;)