This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:【Repost】您能告诉我 UCC28070吗?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638339/ucc28070a-repost-could-you-tell-me-about-ucc28070

器件型号:UCC28070A

大家好、团队成员。

我是之前问以下问题的人。

https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/633244

由于我们在路上没有联系,我将再次发布。

您能告诉我以下内容吗?

<问题>

请详细介绍以下问题。

第一个问题

如何确定 CT 复位电路的 C 值

请告诉我在图中确定"CRR"常数的方法。 JAJA216号文件的第1部分。

※有 RR 计算方法的说明、但找不到 CRR 计算方法

(CRR = 4.7pF 在图1中、请告诉我如何推导出该4.7pF)

第一个答案

> 1. CRR 应该非常小、即使 CRR 很短、CT 仍可以复位。

下一个问题(当前有问题)

如何确定"CRR = 4.7pF"?

※Would 喜欢在设计时了解设置值的线索。

(或者、您是通过"剪切并尝试"来决定固定值?)

请帮帮我。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masumi San、

    我找不到该文档编号、文档的标题是什么?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您联系我。

    "JAJA216"是该文档的日语版本。
    英文版本对应于"SLUA479B"的文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一反应的进展如何?

    ~此事、我们将于明天(11/14)日本时间下午14点与客户会面、因此请告诉我进度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pokun、您好!

    很抱歉、回答此问题需要很长时间。

    CRR 的值 通常由测试选择。

    电流互感器正向导通期间的伏秒积必须等于二极管 DRA、DRB 反向偏置期间的伏秒积。
    否则 T1、T2将饱和。
    因此、您可以选择 RR 值、使其可能是负载电阻器 RSA、RSB 值的10到20倍
    如果将 RR 设为过高、则复位电压过大、将导致二极管 DRA、DRB 击穿。 您使其足够高、从而避免功耗过大。 反向电压是可以接受的。 CRR 可能会短路、但这也会导致不需要的功率耗散。

    因此选择 CRR、以便有足够的伏秒平衡。
    对于大多数应用来说、4.7pF 就足够了、当然、您可以 使用示波器验证波形的正确运行

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、John-San。
    我回答说 CRR 容量值对客户来说足够4.7pF。
    客户收到了这一答复、并就以下两点提出了其他问题。
    请告诉我。

    ①如何计算 CRR 两端的电势差?
    ※我看到了 EVM、但它似乎超过了耐受压力、
    因此、我想从选择器件的角度计算一个无问题的值。

    ② CRR 电容值(4.7pF)不需要根据 PFC 频率进行更改?
    ※该设计在40kHz 的 PFC 频率下继续进行。

    此致、
    Pokun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、您好!
    (1) CRR 两端的最大电压(Voff)可通过以下公式计算:
    Vout* Ton (max)= voff* Toff (min)
    VOUT 是您为 CSA/CSB 设计的感测电压
    Ton (max)根据开关频率和 Dmax (最大占空比设置)进行计算
    TOFF (min)根据 Ton (max)和开关周期进行计算。
    这将为您提供 CRR 的额定电压和整流器二极管的反向额定电压

    (2)是的、CRR 的值将随频率而变化。
    您需要确保 CRR*R 设置的时间常数等于或大于 TOFF。
    这样可确保变压器复位且不会饱和。


    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、John-San。

    大于(2)是、CRR 的值将随频率而变化。
    >您需要确保 CRR*R 设置的时间常数等于或大于>关闭时间。
    >这可确保变压器复位且不会饱和。

    ⇒CRR=4.7pF 的固定值是否没有问题?

    此致、

    Pokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pokun-San、您好!

    我建议您使用4.7pF 进行初始测试。

    您应该检查示波器波形并确保一切都是可接受的。

    如果需要、您可以向上调整该值。

    此致

    John