This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:使能引脚、以适应外部的 PWM 和使能信号

Guru**** 2810815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/636902/tps61500-enable-pin-to-fit-the-pwm-and-enable-signal-of-outside

器件型号:TPS61500

您好、先生、

   我的客户考虑使用 TPS61500替换现有设计、 但存在一个问题、在现有的背光驱动器中、PWM 和使能端是分离的、但 TPS61500是集成 的、逻辑和建议客户使用(PWN 和外部信号使能端是和的输入端、并将输出端连接到 TPS61500的 EN 端)。 使用此设计是否存在任何问题、或者您是否有更好的建议? 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目已分配、将很快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KJ、
    可以使用逻辑来组合 EN 和 PWM 信号、请确保信号遵循 TPS61500的逻辑电平。 如果 PWM 是可编程的、则可以通过 PWM 信号来启用和禁用。 当您想要启用、只需提供 PWM 信号、如果您想要禁用、您可以将 PWM 保持在低电平超过10ms、器件将完成。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       我的客户的新想法是将 TPS61500的 VFB 更改为调光 、他按照下图完成了 TPS61500 EVB 中的测试、但我想知道它是否会产生影响、从而导致反馈 不稳定。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它有什么评论吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KJ、
    很抱歉耽误你的回答。 这是一种进行模拟调光的可能方法、但器件的设计方式不是这样。 客户需要在包括调光性能、精度、稳定性等在内的各种工作范围内验证此方法 下面是一份应用手册、介绍了该应用、它适用于另一个器件、但您可以将其用作参考。
    www.ti.com/.../slva471.pdf