This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:放电期间 R_SOC 错误

Guru**** 2598945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638505/bq34z100-g1-error-of-r_soc-during-a-discharge

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMGPCRB

您好!

我将 BQ34Z100-G1与7S3P 锂离子电池连接。 放电由处于模式的电子负载在550W 恒定功率下产生。 电池的环境温度为-20°C R_SOC 和剩余电容值的正常递减高达77%、 并且 R_SOC 在55%、19%和0%的时间内一次性全部传递。 我加入了 gg 文件和使用电压、电流、温度和 R_SOC、剩余容量创建的日志。  我将通过监控更多参数来恢复相同条件下的测试。  您可以向我提供可解决此问题的信息吗?

Thankse2e.ti.com/.../milan.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    在电量监测计可用于您的电池之前、必须遵循某些步骤和程序。 监测计不是即插即用设备。 您需要执行以下操作
    -确保使用我们的在线工具 gpcchem 在监测计上识别和编程 chem id。
    然后在监测计上执行学习周期。
    -要实现低温性能优化、如果监测计在低温下运行不正常、请使用我们的工具 gpcrb。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我已在列表中识别化学 ID、并在创建记忆周期之前将其充电到监测计中。

    联接的*。gg 文件是由工具 gpcrb 创建的。

    谢谢。

    Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米库
    您是否说您已完成学习周期并随后执行了 gpcRb 测试?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    是的、我完成了学习周期、然后执行了 gpcRb 测试。

    谢谢、

    Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经在环境温度为20°C、功率为550W 的情况下生成2个周期的电池 对于第一个周期、我没有问题、但当我有第二个周期时、我有2个周期计数增量。 完成充电后、剩余电量为16710mAh (  文件中时间为14419s)、剩余电量为15230 (文件中的时间为14684s)时、剩余电量为 6、剩余电量为4945mAh (文件中的时间为16294s)、周期计数为4945。 但在该周期内放电没有停止、并且我的周期计数增加了2个。 CC 阈值为10000mAh。

    如果未尝试使用"Cell BL Set Voltage Threshold"、 则周期计数是否可能 无法正确工作?

    Thankse2e.ti.com/.../milanjauge.rar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:
    周期计数工作正常。 周期计数应基于您的 cc 阈值。 我在这里似乎因为多次交换而迷失。 目前的问题是什么? 是循环计数不起作用还是其他问题不起作用?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您对周期计数的响应。 我不知道容量计是 在充电结束后还是在周期计数增加后恢复为0。

    如果我是另一个问题、我会为不丢失初始问题创建一个新帖子、即 SOC 和剩余容量的跳转。

    谢谢

    Micou