This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:编程期间出错

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQSTUDIO, CC2640, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639309/bq27220-error-during-programming

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOCC2640EV2400

您好、E2E、

我们在其中一个项目中使用 BQ27220进行电池百分比计算。 我们使用 EV2300软件版本3.1m 生成了黄金映像。 当我们打开智能闪 存对 OTP 进行编程时、会弹出 一个错误"您的应用中发生了未处理的异常"。 下面附上了相同的图像-

单击选项卡后、继续会 打开一个窗口、但 没有版本或监测计名称(为相同的图像附加)-

请协助解决上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、
    您是否能够使用 bqStudio 和 EV2300与监测计通信。 如果是、您是否按照 TRM 的 B3.2节所述设置了系统?
    www.ti.com/.../sluubd4.pdf。如果您最初无法与 bqstudio 通信、则应检查以确保电路板正常工作。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    是的、我能够使用 bqstudio 和 EV2300与监测计进行通信。 我们的电路板功能齐全、即我们能够通过板载 CC2640微控制器从电量监测计电阻器读取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还尝试安装最新版本的.Net、仍然出现相同的错误。
    请在这方面提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请描述您在设置电路板、然后对 OTP 进行编程时遵循的步骤。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    现在我使用的是 EV2400而不是 EV2300。 SmartFlash 正在检测监测计、但当我尝试闪存时、它失败了。

    日志显示了 I2C 写入操作后的 NAK (附加 SmartFlash 日志以供参考)。

    我们仅根据 TRM 并按照 TRM 中为刷写.OTF 文件定义的每个步骤、与目标板和 EV2400建立了电气连接。

    e2e.ti.com/.../2134.Gauge_5F00_prog_5F00_error1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    现在、我们能够在监测计的 OTP 中进行闪存。
    问题是 SmartFlash 没有运行解锁 OTP 的命令。
    首先、我使用 BqStudio 解封 OTP、然后由 SmartFlash 刷写.OTF 文件。
    因此、要么在 TRM 中提及此步骤、要么在 SmartFlash 本身中添加相同的原型。