This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54328:将 VREG5用于外部电路

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640206/tps54328-using-vreg5-for-external-circuit

器件型号:TPS54328

我们能否将 TPS54328 VREG5输出用于外部电路、直到达到60mA?

我们希望将 VREG5输出用于 LED 电流源。 LED 电流约为10mA。 是否有任何疑虑?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei、
    VREG5 60mA 专为 IC 内部电路而设计、因此 VREG5不能用于驱动 LED。