This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:输入和充电电流限制

Guru**** 2601505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638682/bq24295-input-and-charge-current-limits

器件型号:BQ24295

您好!

使用 BQ24295设计的锂聚合物充电电路。 电路还可以通过 USB 为其他电路供电。

我尝试使用深度放电的电池和负载图1A 为电路供电。 我有3个问题:

问题1:

BQ 会始终将输入电流限制为1A。 如果负载消耗1A 电流、则 BQ 将关闭电池充电。 因此、INLIM 显然 设置为1A。 我读回寄存器值、我得到的结果如下:

输入源控制寄存器: 0b01011111
加电配置寄存器: 0b00111011
充电电流控制寄存器: 0b00100000
预充电终止电流控制寄存器: 0b00010001
充电电压控制寄存器: 0b10110010
充电终止控制寄存器: 0b10011100
升压电压控制寄存器: 0b10010011
其他 运行控制寄存器: 0b01001011
系统状态寄存器: 0b10101100
故障寄存器: 0b10000000

ILIM 引脚上的电阻器为150欧姆。 您能不能帮助我了解 BQ 为何如此工作、以及需要采取哪些措施来增加输入电流限制?

ILIM 引脚上的电压为0.3 VDC

问题2:

我通过将0x80写入 REG02将快速充电电流限制设置为2A。 它将保持这种状态一段时间(大约2分钟)、并将恢复为默认值1A。 这种行为的原因可能是什么?

问题3:


升压输出在 USB 无电源的情况下下降至4.7V、负载消耗1A 电流。 这是由锂聚合物电池(1200mAh)本身造成的吗?

 

我将附上原理图供您参考。

谢谢

Teja

e2e.ti.com/.../Schematic_2800_09052017_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Teja、

    针对(1)、根据您的寄存器读数、充电器似乎处于 VINDPM 状态。 您说您正在使用 USB 源。 该电源的电流容量是多少? 如果它的额定电流为1A、则您通过拉取该大电流来对输入源进行过载、我们的充电器将尝试将输入源电压调节至4.76V (根据您的设置)。 另一种可能是线路阻抗。 如果您的输入电缆过长,您可能会无意中仅通过 I*R 压降使4.76V 的 VINDPM 阈值跳闸。 因此、也请检查 VBUS 电压。

    针对(2)、您是否复位看门狗计时器? 它当前设置为40s 超时、这将在它过期后重置充电器电流设置。

    针对(3)、您在哪里应用1A 负载电流? 这是来自 SYS 还是来自 PMID? 此外、您升压的电池电压是多少?  

    此致、

    Joel H  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    感谢您的回答。

    交流/直流适配器的额定电流为2A @ 5VDC。 我正在使用 USB 充电器医生来测量电压(VBus)和电流(Ibus)从同一设备汲取的电压。 我看到电压始终介于5.05V 至5.1V 之间、并且在任何时候都不会下降到5V 以下。 BQ 转到 DPM 是因为我连接了我的 iPhone、它的电流消耗大约为0.8A、剩余的0.2A 将由电池供电。

    关于电缆、我使用了2根(短和长)长电缆、其中一根来自 Belkin、额定电流高达2.4安培。 输入电流从未超过1.05A。 它始终在0.5-1.05A 之间振荡。 因此、我非常确定 BQ 对其进行调节。 如果您使用 REG08来表示器件处于 DPM 状态、我怀疑器件可能非常好地处于 IINDPM 状态、并且不在 VINDPM 状态。

    此外、DS (第5页)表示 BQ 通过保持 ILIM 引脚上的1V 电压来调节最大输入电流(最大3A)。 但是、当我测量引脚上的电压时、电压为0.32V、这说明了 BQ 采用1A 而不是3 (3A 最大值* 0.33 = 1安培)的原因。 您认为这里会发生什么情况?

    2.您的解释说明了行为。 WD 正在复位寄存器。 我将通过软件禁用 WDT。

    在 PMID 引脚上连接了 PD。

    Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Teja、

    1) 1) 1)您在哪里测量 VBUS 电压? Charger Doctor 是否直接连接到 USB 端口? 如果是、我建议使用仪表直接在充电器 IC 的引脚处进行测量。 C1两端的测量值是可以接受的。

    正如完整性检查一样、您能否将输入电压限制(REG 0x00[6:3])更改为较低的电压设置、例如4.36V (整个寄存器为0b0110或0x37)、并查看您是否从端口获得更多电流?

    3) 3)如果禁用看门狗计时器、您是否仍然看到 PMID 电压下降? 测试时您的电池电压是多少? 处于升压模式时、REG 0x08和 REG 0x09读取什么内容?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.假设 BQ 在 VINDPM 中是正确的。 当我在 C1上测量电压时、它大约为4.7VDC、非常接近4.76V 的默认 VINDPM 阈值。因此、器件将进入 DPM 模式。 在禁用 WDT 并降低 VINDPM 阈值时、我可以消耗大于1A 的电流。

    3、即使在禁用 WDT 后、也无法从 PMID 引脚获得稳定的5V 电压。 我只能从引脚获得4.7V 电压。 以下是寄存器的内容:

    输入源控制寄存器: 0b00110110
    加电配置寄存器: 0b00111011
    充电电流控制寄存器: 0b00100000
    预充电终止电流控制寄存器: 0b00010001
    充电电压控制寄存器: 0b10110010
    充电终止控制寄存器: 0b10001100
    升压电压控制寄存器: 0b10010011
    其他 操作控制寄存器: 0b01001011
    系统状态寄存器 0b10100100
    故障寄存器:0b00000000

    谢谢

    Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Teja、

    好的、完美。

    为了确认 PMID 输出电压大约为4.7V、这种情况也是出于同样的原因。 如果您希望 PMID 输出5.0V、则需要通过将 VINDPM 设置为0b1110 (寄存器0x00)将 VINDPM 阈值设置为5V。 但是、请注意、您的充电电流将显著降低以调节输入电压。  

    升压模式(OTG)仅在输入源被移除时工作、并且只有电池为充电器供电。 当 OTG 运行时、PMID 将被调节至5V。 到目前为止、系统状态是读取适配器源(寄存器0x08[7:6]= 0b10而不是0b11)。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    非常感谢您的解释。 我误解了一些零件、您为我清除了所有零件。 非常感谢您的意见。 现在一切都按预期工作。 我要关闭此主题。

    再次感谢您的深入见解。

    Teja