This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:对 BQ27220的 OTP 进行编程时出现 Nak 错误

Guru**** 2572595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/639941/bq27220-nak-error-while-programming-otp-of-bq27220

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好!  

我们在项目中使用 bq27220。当我尝试将测量仪表的 OTP 闪存中的数据刷写到"NAK on i2c write" (附加 SmartFlash 日志)时、我们通过 BqStudio 和 EV2400创建了黄金映像。

但我们能够通过 I2C 通过 Bqstudio 和 EV2400与监测计进行通信。
请协助解决上述问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,卡斯特
    在提取闪存流文件后、您是否仍然能够与 guage 进行通信? 监测计在哪个点停止通信? OTP 编程的设置是什么。 您能描述吗? 您是否遵循 TRM 中列出的 OTP 编程说明?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    我正在使用 EV2400 、SmartFlash 也在检测监测计、但当我尝试刷写.ot.fs 时、它会失败。

    在日志中、它显示了 I2C 写入操作之后的 NAK)。

    我们已按照  TRM 中所述对目标板和 EV2400进行设置 、我将遵循 TRM 中为刷写.OTF 文件定义的每个步骤。